Neustadt bei Coburg Plant

The factory in Neustadt near Coburg produces rubber-insulated power cables and wires for transmitting electrical energy and control signals. It also manufactures plastic-insulated data transmission cables. Customers can choose from a wide range of plastics and colors for the outer sheaths. The site also houses the sales department for industrial and plant engineering (OEM) and the research and development (R&D) department for power cables.

The main product groups are:

  • Rubber hose cables
  • Assembled X-ray cables
  • Lifting cables
  • Mining cables
  • Ship cables
  • Airport cables
  • Cables for use in drinking and process water systems
  • Cables and wires for special applications (e.g., fire resistance)
  • Cables and wires for railway vehicle construction (rolling stock)
  • Cables for use in wind and solar power plants
  • Copper data cables

Historische Entwicklung des Standortes Neustadt bei Coburg

1937 Werksgründung durch Siemens Schuckert, Fertigung von Starkstromkabeln und -leitungen
1943 Aufbau des Drahtzugs
1951 Produktionsbeginn Nachrichtenkabel
1955 Neubau Halle 2 und Bürogebäude
1962 Einführung CV-Vernetzungstechnik
1963 Ausbau der Gummi - und PVC-Mischerei, Neubau der Halle 3 für Nachrichtenkabelfertigung
1975 Erweiterung Drahtwerk, Neubau Technikum
1983 Aufbau einer Elektronenbeschleuniger-Anlage im Fertigungsbereich
1986 Produktionsstart der Lichtwellenleiter-Kabel
1990 Aufbau einer Salzbad-Vernetzungs-Anlage
1998 Übergang zum Pirelli Kabel - und Leitungswerk Neustadt im Rahmen des Verkaufs des Geschäftsgebietes Starkstrom kabel und -leitungen der Siemens AG an Pirelli Cavi e Sistemi S.p:A. in Mailand
2002 Errichtung einer neuen CV-Anlage zur Vernetzung von Spezialkabeln
2005 Übergang zu PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH
2011 Zusammenführung der Prysmian- und Draka- Werke zur Prysmian Group

2016

 

2024

Erweiterung der Produktionskapazität durch Zukauf von Corning Neustadt

Einführung einer neuen Corporate Identity unter der alleinigen Marke Prysmian. Die neue Strategie "Connect, to lead" zielt darauf ab, unsere führende Position auszubauen und die weltweiten Anforderungen an die Energiewende und die digitale Transformation zu erfüllen. Das neue globale Erscheinungsbild von Prysmian soll die Grundwerte der Gruppe repräsentieren und das Verantwortungsbewusstsein widerspiegeln, mit dem das Unternehmen die Zukunft von Millionen von Menschen nachhaltig gestalten will. 

Wir sind der Weltmarktführer in der Kabelindustrie mit einer persönlichen Note

Ein Leben ohne uns bedeutet ein Leben ohne Energie. Streaming, Instant Messaging, Social Media und co. gäbe es nicht. 

Unsere Produkte und Lösungen versorgen Menschen auf der ganzen Welt mit Energie und Informationen. Jedes Jahr produzieren wir Kabel die man 250 mal um den Äquator legen könnte, dabei treffen jahrelange Tradition und Erfahrung auf innovative Lösungen. Wir agieren als international aufgestelltes Unternehmen und unser Erfolg basiert auf unseren Mitarbeitern, sowie einem gesunden Wachstum. Dabei legen wir Wert auf lokale und soziale Verantwortung.

Wie viele Kabel wollen Sie beitragen?

 

Sie haben Fragen oder möchten sich bewerben? Dann kontaktieren Sie uns!

Prysmian Kabel und Systeme GmbH

Austraße 99, 96465 Neustadt bei Coburg

Personalabteilung