DolWin5: Netzanschluss für deutsche Offshore-Windparks

Kategorien:

PROJEKT IM WERT VON 140 MIO. € BEKRÄFTIGT PRYSMIANS FÜHRENDE ROLLE BEIM AUSBAU SAUBERER ENERGIE IN NORDEUROPA

18/06/2019 - 12:00 AM

Die Prysmian Group, weltweit führend in der Energie- und Telekommunikationskabel- und -systemindustrie, hat vom niederländisch-deutschen Netzbetreiber TenneT ein großes Netzanschlussprojekt im Wert von rund 140 Mio. EUR erhalten, mit dem der Anschluss von mehrere Offshore-Windparks ans deutsche Netz gewährleistet wird.
„Mit dem Dolwin5-Projekt setzen wir unsere langjährige Geschäftsbeziehung mit dem großen Übertragungsnetzbetreiber TenneT fort und demonstrieren unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Seekabellösungen für anspruchsvolle Projekte bereitzustellen und die für das Wachstum sauberer Energie in Nordeuropa erforderliche Offshore-Infrastruktur bereitzustellen“, erklärte Hakan Ozmen, EVP-Projekte, Prysmian Group.
Das Projekt umfasst die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer 320-kV-XLPE-isolierten See- und Landstromkabelverbindung für Gleichstrom (HVDC) mit einer Übertragungskapazität von 900 MW sowie das dazugehörige Glasfaserkabelsystem, bestehend aus einer Landroute von 30 km und eine Unterwasserroute von 100 km. Die schlüsselfertigen Installationen verbinden die rund 100 km vor der Küste in der deutschen Nordsee gelegene Offshore-Konverterplattform DolWin epsilon mit der Konverterstation Festland Emden / Ost, um die erzeugte erneuerbare Energie in das deutsche Netz einzuspeisen.
Das U-Boot- und das Landkabel werden in den Technologie- und Fertigungszentren der Prysmian Group in Pikkala (Finnland) und Gron (Frankreich) hergestellt. Offshore-Installationstätigkeiten werden von zwei hochmodernen Kabelverlegungsschiffen der Gruppe durchgeführt - Cable Enterprise für die Installation in tiefen Gewässern und Ulisse für Flachwasseraktivitäten. Die Fertigstellung des Projekts ist für Mitte 2024 geplant.
„Diese Auszeichnung bestätigt die von Prysmian entwickelten Technologien, unsere Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung von HGÜ-Kabellösungen für die Energieübertragung und die Wirksamkeit unseres Ansatzes eines Komplettlösungsanbieters, bei dem wir strategisches Know-how und erweiterte Fähigkeit zur Ausführung komplexer Aufgaben bieten und komplette Installationsprojekte“, fügte Raul Gil, VP Submarine Business Unit der Prysmian Group hinzu.
„Wir erkennen Prysmian als einen erfahrenen Partner an, mit dem wir dieses wichtige Energiewendeprojekt erfolgreich abwickeln können“, sagt Tim Meyerjürgens, COO von TenneT.
Dieses Projekt findet für Prysmian zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt statt und würdigt auch die kürzlich erfolgte Vergabe eines 200-Millionen-Euro-Projekts durch Vineyard Wind, LLC, ein US-amerikanisches Offshore-Windentwicklungsunternehmen, das die starke Beteiligung des Konzerns an der Entwicklung des nordamerikanischen Offshore-Windsegments bestätigt.

Download