Die Geschichte von General Cable

  1. 1904

    NSW, ein Unternehmen von General Cable mit Sitz in Nordenham, Deutschland, produzierte und installierte eine transatlantische Unterwasser-Telekommunikationsleitung von Borkum, Deutschland, über die Azoren nach New York - 4.967 Kabelleiter-Meilen.

  2. 1927

    Nach der offiziellen Gründung in New Jersey, USA, entwarf das Unternehmen eine unverwechselbare Identität, unter der es bei seinen zahlreichen Kunden, Lieferanten, Investoren und Partnern bekannt sein sollte. Das Markenlogo stellte drei übereinander liegende Kabellängen dar, auf denen jeweils der Schriftzug "General Cable" stand.

  3. 1935

    Lieferung von 100 % der Kabel für die Stromübertragung vom Hoover-Damm nach Los Angeles, Kalifornien, USA - 1.626 Kabelleiter-Meilen.

  4. 1945

    British Insulated Callender's Cables wurde von zwei der ersten Kabelhersteller in Großbritannien gegründet, die auf die 1880er Jahre zurückgehen. Der Name des Unternehmens wurde 1975 zu BICC vereinfacht.

  5. 1964

    Übernahme eines neuen Logos, um die Buchstaben "GCC" als akzeptierte Abkürzung für General Cable Corporation zu stärken und zu fördern.

  6. 1967

    Versorgung von vier THUMS-Inseln (Texaco, Humble, Union, Mobile und Shell) in Long Beach (Kalifornien) mit Stromkabeln, die für Bohrungen und das Zurückpumpen von Flüssigkeiten aus ölreichen Bohrlöchern an das Festland verwendet werden.

  7. 1970

    Installation der höchstgelegenen unterirdischen Verteilungsleitung am Pikes Peak, Colorado, USA. Sieben Meilen Kabel, die unter unbefestigten Bergstraßen verlegt sind, versorgen drei Einrichtungen mit elektrischer Energie, darunter ein medizinisches Forschungslabor auf dem 14.110 Fuß hohen Gipfel.

  8. 1971

    Lieferung von Hunderten von Kilometern an Strom- und Kommunikationskabeln zur Verbindung der Kontrollanlagen mit den Startplattformen in Cape Canaveral, Florida, U.S.A.

  9. 1977

    GC entwarf, entwickelte und fertigte ein 5,6 Meilen langes Glasfaserkabel, das GTE in Kalifornien, USA, als weltweit erstes Lichtwellenkommunikationssystem installierte, um der Öffentlichkeit einen regelmäßigen Telefondienst anzubieten.

  10. 1985

    Lieferung von Draht und Kabel für die Ölraffinerie Marsden Point am Eingang des Hafens von Whangarei in Northland, Neuseeland.

  11. 1986

    GC lieferte den Draht für die Beleuchtung der Freiheitsstatue anlässlich der Hundertjahrfeier.

  12. 1991

    Lieferung von Mittelspannungs-Aluminiumkabeln und Panzerkabeln für Energie-, Steuerungs- und Signalanwendungen für das AVE-Hochgeschwindigkeitsbahnsystem zwischen Madrid und Sevilla, Spanien.

  13. 1992

    Lieferung von Drähten und Kabeln zum Aufbau der Infrastruktur für die Olympischen Spiele in Barcelona und die Weltausstellung in Sevilla.

  14. 1998

    Herstellung eines hybriden Kupfer- und Glasfaserkabels für die Strom- und Kommunikationsversorgung der Wachstation auf dem Gipfel des Mount Rushmore. Der Kabelmantel wurde speziell für das langfristige Überleben im Freien unter den rauen Witterungsbedingungen in South Dakota, USA, entwickelt und passt sich mit seiner rosafarbenen Farbe der Umgebung an.

  15. 2000

    Lieferung von Glasfaserkabeln an Bord für die laufenden Anforderungen und die Wartung des Programms der Internationalen Raumstation.

  16. 2001

    Bündelung der Produktions- und Vertriebsanstrengungen zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs an tragbaren Stromkabeln, die für die Rettungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen im World Trade Center entscheidend waren, sowie an Energiekabeln zur Wiederherstellung der Stromversorgung in New York City, New York, USA, nach dem Terroranschlag vom 11. September.

  17. 2008

    GC erwarb die Mehrheitsbeteiligung an Joint Ventures in Algerien und auf den Philippinen, die jeweils einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar erwirtschafteten.

  18. 2013

    Einführung des globalen Programms Wired as One Values, um alle Mitarbeiter von General Cable weltweit durch eine Reihe gemeinsamer wertorientierter Prinzipien zu vereinen, die das Verhalten aller Mitarbeiter in der leistungsorientierten Unternehmenskultur definieren.

Ältere Jahre

1844

GC lieferte Samuel Morse den isolierten Draht für seine historische Verbindung zwischen Washington, D.C. und Baltimore, Maryland, USA.

1882

Herstellung einer Sieben-Leiter-Leitung zur Verbindung des US-Kapitols mit den State, War und Navy Buildings.

1886

GC lieferte zweimal Draht für die Beleuchtung der Freiheitsstatue - das erste Mal 1886 und ein weiteres Mal anlässlich der Hundertjahrfeier im Jahr 1986.

1893

GC produzierte 145 Meilen Kabel für die Verlegung unter den Bürgersteigen von New York City und ein 3.000-Volt-Kabel für die erste Weltausstellung in Chicago.