Hochspannungs- und Unterwasserstromübertragung

ÜBERSICHT

Verknüpfung von weltweitem Fortschritt und globaler Stromübertragung

In Länder, in Städte, in Wohnungen. Auf dem Land und unter dem Meer. Prysmian bringt Energie und Kommunikation in die Welt. Da die Nachfrage nach beidem weiter steigt und die Industrie immer mehr auf erneuerbare und nachhaltige Energiequellen umsteigt, sind die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zunehmend damit beschäftigt, ihre Stromnetze zu entwickeln, zu erweitern und zu modernisieren. Dazu gehört die Übertragung von Energie über Verbindungsleitungen, die sich über Land und unter dem Meer, zwischen Ländern und Kontinenten erstrecken.

Unser Beitrag zur Energiewende

Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien erfordert ein effizientes, intelligentes und robustes Energienetz, um die besonderen Herausforderungen beim Management dieser diskontinuierlichen Energiequellen zu bewältigen. Verbindungsleitungen sind ein immer wichtigerer Bestandteil der Stromnetze. Sie ermöglichen Verbindungen zwischen Ländern und sogar Kontinenten, um den Fluss erschwinglicher und sauberer Energie über große Entfernungen zu erleichtern. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Energiewende: Sie unterstützen die Umsetzung eines größeren, stärker integrierten, effizienten und nachhaltigen Stromübertragungssystems. Die Unterwasser-Verbindungsleitungen von Prysmian bestehen aus neuen, leichteren Materialien und können tiefer unter dem Meer verlegt werden als je zuvor. Unsere unterirdischen Hochspannungs-Verbindungsleitungen können Strom effizienter über große Entfernungen vom Ort der Energieerzeugung (z. B. Offshore-Windparks) zum Ort des Energieverbrauchs bringen. Um den Wettlauf zu Null CO2-Emissionen zu beschleunigen, plant Prysmian jährlich mehrere Millionen Euro zu investieren, um die Nachhaltigkeit seiner Organisation und Lieferkette weiter zu verbessern und die Entwicklung fortschrittlicher Kabeltechnologien sowie von Anlagen und Dienstleistungen zu beschleunigen.

Führend in Sachen Innovation

Prysmian ist ein Innovationsführer bei Hochspannungs-See- und Erdkabelsystemen. Unsere Forschungs- und Entwicklungslabore haben ein Unterseekabel mit einer neuen synthetischen Bewehrung entwickelt, die bis zu 50 % leichter als andere ist und Prysmian in die Lage versetzt, ultratiefe Installationen oder bis zu 3.000 Meter in marinen Ökosystemen durchzuführen, die bisher als unmöglich galten. Für die unterirdische Stromübertragung haben wir neue ±525-kV-HGÜ-Kabelsysteme entwickelt, die mit P-Laser- und XLPE-Isolierung qualifiziert sind, eine höhere Spannungskapazität aufweisen und über große Leiterquerschnitte verfügen, um optimale technische Lösungen für eine effizientere, zuverlässigere und umweltfreundlichere Stromübertragung über große Entfernungen zu bieten.

VIDEO

Leonardo da Vinci – ein Genie in Bewegung

Prysmian hat nun ein viertes Schiff gebaut, Leonardo da Vinci, das die bisherige Flotte verstärkt. Dieser neue strategische Vermögenswert wird die Führungsposition der Gruppe im Unterseekabelgeschäft festigen und unsere Hauptrolle auf den Märkten für Verbindungsleitungen und Offshore-Windparks stärken.

PROJEKTE

Abonnieren Sie Volta! Unser vierteljährlicher Newsletter bietet einen tiefen Einblick in die Welt der Energiebertragung und der Kabel und Systeme.

Unangefochtener Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Hochspannungserdkabeln und Unterseekabeln

Als strategischer Partner unserer ÜNB-Kunden unterstützen wir die Entwicklung und den Bau von Übertragungsnetzen und tragen dazu bei, den Transport elektrischer Energie in großen Mengen vom Ort der Erzeugung zu den Umspannwerken zu erleichtern. Wir machen Innovation zu einem Eckpfeiler unserer Arbeit und investieren ständig in Forschung und Entwicklung. Wir bieten sowohl HVAC- als auch HVDC-Kabelsysteme für die Stromübertragung an, sowohl für Land- als auch für Seeverbindungen.

Aber wir liefern noch viel mehr... nach der Integration von General Cable in Prysmian können wir nun auf die Stärke von NSW und sein langjähriges Know-how bei Glasfaser-Seekabeln, Zubehör und Lösungen zurückgreifen.

VIDEO

Lösungen für Erdkabel

Ein tiefer Einblick in die Hochspannungserdkabelsysteme und -lösungen bei der Prysmian. Prysmian ist der unangefochtene Marktführer für Hochspannungserdkabelsysteme und -lösungen, die grundlegende Bestandteile von Stromnetzen auf der ganzen Welt sind.

Daher sind wir heute besser denn je in der Lage, in enger Partnerschaft mit weltweit führenden Netzbetreibern zusammenzuarbeiten, wenn diese die nächste Generation von Kommunikationsinfrastrukturen aufbauen wollen. Grundsätzlich benötigen unsere Kunden Produkte und Lösungen, die die Umwelt so wenig wie möglich belasten und den höchsten Mehrwert bieten - und das bei kompromissloser Sicherheit und Zuverlässigkeit. Und das ist genau das, was wir bieten.

NORDDEUTSCHE SEEKABELWERKE (NSW)

Unterwasser-Telekommunikationslösungen

Die Übertragung von Daten und Kommunikation hat sich längst über die Grenzen des Landes hinaus ausgedehnt. Als Antwort auf den ständig wachsenden Bedarf an Telekommunikationsübertragungen über Ozeane hinweg hat Prysmian seine Reichweite erweitert, um erneut eine weltweite Führungsposition einzunehmen.
Mit dem Erwerb von General Cable hat die Gruppe ihr Portfolio um die Fähigkeiten und Dienstleistungen der Norddeutschen Seekabelwerke GmbH (NSW) erweitert.

UNSERE MÄRKTE

Netzwerkkomponenten

Mit jahrelanger Erfahrung bietet die Prysmian Group ein komplettes Sortiment an Zubehör für alle Arten von Energiekabeln. Unterstützt wird dies durch spezialisierte technische Dienstleistungen, die Ihnen helfen, alle Anforderungen und Spezifikationen für Energiesysteme zu erfüllen.

UNSERE MÄRKTE

Strom vom Land

Die Offshore-Förderung von Öl und Gas spielt für die Energieinfrastruktur vieler Länder eine wichtige Rolle.

UNSERE MÄRKTE

Systeme zur Anlagenüberwachung

In Hochspannungs- und Unterseekabelnetzen stellen Kabelsysteme einen hohen Wert dar, den es zu erhalten gilt, und jede nicht übertragene Leistung ist ein finanzieller Verlustfaktor.

Unsere Stärken


Product Technology Innovation

Produkttechnische Innovationen

Produkttechnische Innovationen
Installation Capabilities

Installationsmöglichkeiten

Installationsmöglichkeiten
Production Facilities

Produktionsstätten

Produktionsstätten
Project Excellence

Projekt Exzellenz

Projekt Exzellenz
Q&HSE management & Sustainability

Q&HSE-Management & Nachhaltigkeit

Q&HSE-Management & Nachhaltigkeit
Smart Monitoring & Maintenance

Intelligente Überwachung und Wartung

Intelligente Überwachung und Wartung