Prysmian schließt Wikinger Offshore-Windpark-Seekabelprojekt erfolgreich ab

Kategorien: Power Grids 

Das Inter-Array-Kabelsystem wurde von der Prysmian Group vollständig entworfen, geliefert und installiert

22/10/2018 - 12:00 AM

For English please see here.

Die Prysmian Group, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energieversorgungs- und Telekommunikationskabelsysteme, gibt die erfolgreiche Inbetriebnahme des Inter-Array-Kabelsystems für den Offshore-Windpark Wikinger bekannt, der sich im Cluster Westlich Adlergrund in der deutschen Ostsee befindet.

Den Auftrag für dieses Projekt hatte Prysmian im Februar 2015 von Iberdrola, dem weltweit führenden Entwickler und Betreiber von Anlagen für erneuerbare Energien, erhalten.

„Dieses wichtige Projekt ist ein weiterer Meilenstein für den Konzern, denn es ist einer der ersten wirklich großen Offshore-Windparks, bei denen wir für die Lieferung und Installation des gesamten, schlüsselfertigen Inter-Array-Systems verantwortlich waren“, sagte David Rayner, Projektmanager der Prysmian Group. „Als Generalunternehmer war Prysmian zuständig für Auslegung, Herstellung, Installation, Seeverlegung, Anschluss und Prüfung von insgesamt 81 km 33-kV-Seekabel in verschiedenen Querschnitten zur Verbindung der 70 5‑MW-Windturbinen mit dem Offshore-Umspannwerk des 350-MW-Windparks. Dabei haben wir unser strategisches Know-how und unsere Fähigkeit zur Durchführung komplexer Komplettinstallationen in die Waagschale geworfen und die gesamte Lieferkette gestrafft“, so Rayner weiter.

Die Kabel wurden im Prysmian-Werk im norwegischen Drammen, einem der drei Kompetenzzentren des Konzerns für die Herstellung von Seekabeln (neben den Werken in Italien und Finnland), produziert. Die komplexe Offshore-Installation stand unter einem eigenen, durchgängigen Projektmanagement durch Prysmian.

In den vergangenen Jahren hat Prysmian die Weichen für die Zukunft gestellt und kräftig in neue Betriebsmittel und Modernisierung investiert, unter anderem hochmoderne Kabelverlegeschiffe und ein Kabelschutz-Komplettsortiment. Durch die Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsangebots – einschließlich eines neuen Asset-Management-Konzepts für die Reparatur und Wartung von Kabelsystemen – ist der Konzern für die Herausforderungen des Offshore-Windmarktes gewappnet und kann als Generalunternehmer für seine Kunden Turnkey-Projekte realisieren.

Prysmian ist schwerpunktmäßig in Nordeuropa tätig, vor allem in der gesamten Nordseeregion. Der Konzern kann auf umfassende Expertise in der Inter-Array- und Landanbindung von Windparks zurückgreifen und ist in der Lage, Komplettlösungen und umfassende Dienstleistungen (einschließlich Engineering, Herstellung und Installation) anzubieten. Damit ist die Prysmian Group ein kompetenter Partner für den wachsenden Offshore-Windmarkt, auf dem sie bereits eine Reihe von Aufträgen erhalten bzw. erfolgreich abgeschlossen hat, unter anderem Hornsea 2, Borssele III & IV, Horns Rev 3, Merkur, BorWin2 und BorWin3, Helwin1 und Helwin2 sowie SylWin1 und DolWin3.