Prysmian unterzeichnet Vereinbarung über 1,1 Mrd. € mit 50Hertz für das Seekabelprojekt NOR-11-1 und das Erdkabelprojekt DC31 in Deutschland
Prysmian bestätigt seine strategische Rolle als Wegbereiter der Energiewende und baut seine Präsenz auf dem europäischen Markt weiter aus
Mailand, 29. September 2023 – Prysmian PowerLink s.r.l., Teil der Prysmian Group, Weltmarktführer im Bereich
der Energie- und Telekommunikationskabel und -systeme, hat vom deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz
neue Aufträge im Gesamtwert von rund 1,1 Milliarden Euro erhalten. Im Rahmen der 50Hertz-Ausschreibung über
die Produktion und Installation von See- und Landkabeln erhielt Prysmian den Zuschlag für das Los 2, das EPCI-
Verträge für die NOR-11-1-Seekabel- und DC31-Landprojekte umfasst, sowie für das Los 7.
Diese Projekte tragen zum Gesamtziel Deutschlands bei, bis 2045 eine kumulierte installierte Kapazität von 70 GW
für Offshore-Windkraft zu erreichen und die in der Nordsee erzeugte Energie zu den Verbrauchern in den östlichen
und südlichen Regionen Deutschlands zu übertragen.
Im Rahmen von Los 2 wird Prysmian für die Planung, Herstellung, Lieferung, Installation, Prüfung und
Inbetriebnahme der beiden schlüsselfertigen Projekte NOR-11-1 und DC31 mit einer Gesamtkabellänge von rund
1.000 km verantwortlich sein. NOR-11-1 ist ein 525-kV-HGÜ-Seekabelprojekt mit einer
Stromübertragungskapazität von 2 GW, bei dem ein See- und ein Erdkabel entlang der geplanten Trasse
verwendet werden, um das Offshore-Windparkgebiet N-11-1 mit dem deutschen Netz im Bereich Heide/West zu
verbinden. Das zweite Projekt von Los 2, DC31, ist ein 525-kV-HGÜ-Erdkabelprojekt und soll Strom aus dem
Gebiet Heide/West nach Klein Rogahn übertragen.
Die 525-kV-HGÜ-Kabelsysteme (HGÜ = Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) werden aus zwei einadrigen
Kupferkabeln mit XLPE-Isolierung sowie einem speziellen XLPE-Metallic-Return-Kabel (DMR) und einem
Glasfaserkabel bestehen. Die Unterwasserkabel werden in Pikkala (Finnland) und Arco Felice (Italien) hergestellt,
die Unterwasser-Glasfaserkabel werden in Nordenham gefertigt. Die unterirdischen Stromkabel für das Projekt
DC31 und die Erdkabel des Projekts NOR-11-1 werden in Frankreich hergestellt.
Darüber hinaus wurde Prysmian für das Los 7 als erstplatzierter Anbieter ausgewählt. Die Rahmenvereinbarung
erlaubt 50Hertz, zukünftige 525-kV-Offshore- und/oder Onshore-Projekte mit einem Kabelkernlängenvolumen von
bis zu 2.700 km innerhalb eines vereinbarten Zeitraums zu beauftragen.
Prysmian wird seine Flotte von hochmodernen Kabelverlegungsschiffen einsetzen, um die Verlegearbeiten der
Offshore-Kabel durchzuführen.
„Wir freuen uns, mit 50Hertz bei diesen wichtigen Projekten zusammenzuarbeiten und unsere Partnerschaft zu
stärken. Wir tragen mit unseren Lösungen und unserer Erfahrung zur deutschen Energiewende bei und
unterstützen die wachsende Nutzung der grünen Energie in Deutschland und weltweit“, kommentiert H. Ozmen,
EVP Projects BU, Prysmian Group.
„Dieser langfristige Vertrag festigt die Beziehung zwischen Prysmian und 50Hertz und bestätigt unser
Engagement, unsere Kunden während der gesamten Lebensdauer von Kabelsystemen zu unterstützen“, sagt
Detlev Waimann, Chief Commercial Officer von Prysmian Power Link, Prysmian Group.